SIK Experiment Guide for the Arduino 101/Genuino 101 Board (Chinese)

This Tutorial is Retired!

This tutorial covers concepts or technologies that are no longer current. It's still here for you to read and enjoy, but may not be as useful as our newest tutorials.

≡ Pages
Contributors: D___Run___

简介:Arduino/Genuino SparkFun Inventor's Kit

此《SparkFun Inventor's Kit 实验指南》可指导您使用基于英特尔® Curie 的 Arduino 101® 或 Genuino 101® 开发板探索入门级嵌入式电子设备。此指南包含探索适用于 Arduino 101 的 SparkFun Inventor's Kit 的 21 个电路所需的所有信息。此指南围绕一个核心理念 -- 任何人都可以(并且应该)使用尖端电子设备。

当您完成此指南的学习之后,您将了解如何开始创建自己的项目和实验,从构建机器人和游戏控制器到 IoT(物联网)和数据记录,世界将在您的掌控之中。现在不再废话 -- 让我们开始进行发明创造!

**注:**针对此教程的用途,我们将使用 Arduino 101 开发板。或者,Genuino 101 开发板、适用于 Genuino 101 的 SparkFun Inventor's Kit 以及 Genuino IDE 软件也可以用于此指南中的任何实验。

包含的材料

下面是适用于 Arduino 101/Genuino 101 开发板的 SparkFun Inventor's Kit (101 SIK) 的所有部件:

  • Arduino 101/Genuino 101 -- Arduino 101 或 Genuino 101 开发板。
  • Arduino 和实验电路板固定架 -- 一个很棒的固定架,用于 Arduino 101/Genuino 101 开发板和实验电路板。
  • 实验电路板 -- 十分适用于制作 Arduino 的电路和连接。
  • 便携盒 -- 方便地随处携带套件。
  • SparkFun 微型螺丝刀 -- 用于帮助您使用螺钉将 RedBoard 安装到固定架上。
  • 3.3V 16x2 黑底白字 LCD(带接头) -- 这是基本的 16 字符 2 行显示器,具有精美的黑色背景和白色字符,运行电压是 3.3V。
  • 74HC595 移位寄存器 -- 简单的移位寄存器 IC。记录数据并进行锁定以释放 RedBoard 上的 IO 针脚。
  • NPN 晶体管 -- 此小型晶体管可以用于帮助驱动大型负载,或是放大或切换应用。
  • 业余级齿轮马达组 -- 一组业余级马达,其齿轮箱设置为 120 RPM。
  • 小型伺服马达 -- 这是一个可满足所有机电需求的简单、低成本、高质量伺服马达。
  • SPDT 开关 -- 这是一个高质量单刀 - 双掷 (SPDT) 开关,十分适合于实验电路板。
  • TMP36 温度传感器 -- 一个用于检测温度变化的传感器。
  • ** USB A 到 B 电缆** -- 这根 6' 电缆在主机端提供 USB-A 连接器,在设备端提供标准 B 连接器。
  • 插头到插头跳线 -- 这些是高质量导线,使您可以将 Arduino 上的插孔接头连接到组件和实验电路板。
  • 光电管 -- 一个用于检测环境光线的传感器。十分适合于检测何时打开抽屉或何时夜间临近。
  • 三色 LED -- 因为每个人都喜欢闪亮亮的东西。
  • 红色、蓝色、黄色和绿色 LED -- 发光二极管可制作很棒的常规指示灯。
  • 红色、蓝色、黄色和绿色触觉按钮 -- 不同的彩色按钮会让您欣喜若狂。
  • 10K 电位器 -- 也称为可变电阻,这是常用于控制音量和对比度的设备,可形成很好的常规用户控制输入。
  • 压电式蜂鸣器 -- 用于形成声音和播放歌曲。
  • 100 欧姆电阻 -- 用于 3.3V LED 的不错限流电阻,并且是强大的上拉电阻。
  • 10K 欧姆电阻 -- 这些可用作不错的上拉电阻、下拉电阻和限流器。
  • SparkFun 马达驱动器 -- 这款精致的小型板十分适合于控制最多两个单独马达的速度和方向。
  • SparkFun 声音探测器板 -- 一个麦克风分支板,具有三个输出:原始音频、封包和 GATE。此板十分适合于基于声音的简单项目。

实验列表

下面是您将使用此 101 SIK 实验指南完成的实验的列表。或者,您也可以使用右侧按钮四处导航。

  • 实验 1:使 LED 闪烁
  • 实验 2:读取电位计
  • 实验 3:驱动 RGB LED
  • 实验 4:驱动多个 LED
  • 实验 5:读取按下按钮操作
  • 实验 6:读取 SPDT 开关
  • 实验 7:读取光敏电阻
  • 实验 8:使用 RGB 混合颜色
  • 实验 9:读取温度传感器
  • 实验 10:驱动伺服马达
  • 实验 11:使用晶体管
  • 实验 12:使用马达驱动器
  • 实验 13:具有输入的马达驱动器
  • 实验 14:使用压电式蜂鸣器
  • 实验 15:使用声音探测器板
  • 实验 16:使用移位寄存器
  • 实验 17:使用 LCD
  • 实验 18:读取板载重力感应器
  • 实验 19:点击检测
  • 实验 20:使用板载实时时钟
  • 实验 21:使用板载低能量蓝牙

推荐阅读

继续查看此指南之前,我们建议您熟悉一下以下教程中的概念:

  • 电压、电流、电阻和欧姆定律 - 电子和电气工程中的最基本概念。请确保非常熟悉这些概念,因为它们将贯穿用于您的整个电子设备探索活动过程。
  • 什么是电路?- 在此指南中,我们将构建各种电路。了解电路的含义对于了解 Inventor's Kit 至关重要。
  • 如何使用实验电路板 -- 首次使用实验电路板?请查看此教程!它将帮助您了解实验电路板为何十分适用于原型设计以及如何使用。

开放源代码!

在 SparkFun,我们的工程师和教育工作者会在很长一段时间内不断改进此套件并提出新实验。我们要感谢 Oomlout 从最初多年前整理 Arduino 套件材料开始以来所付出的努力。Oomlout 和 SparkFun 版本按照 Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported License 获得许可。

要查看此许可证的副本,请访问此链接,或写信给以下地址:Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA。