SIK Experiment Guide for the Arduino 101/Genuino 101 Board (Chinese)

This Tutorial is Retired!

This tutorial covers concepts or technologies that are no longer current. It's still here for you to read and enjoy, but may not be as useful as our newest tutorials.

≡ Pages
Contributors: D___Run___

什么是 101?

替换文本

Arduino 101 是一款学习和开发主板,它具有英特尔 Curie 模块的高性能和低功耗特性,同时兼具 Arduino 的简洁性,而且价格便宜。这款开发主板的强大版型和外围设备支持列表与 UNO 相同,并添加了板载低能量蓝牙功能以及一个 6 轴重力感应器和陀螺仪(称为惯性测量单元 (IMU)),可帮助您在联网环境中轻松开展创新活动。

英特尔 Curie 模块包含两个小型内核,一个 x86 (Quark) 和一个 32 位 ARC 体系结构内核,其时钟都是 32MHz。英特尔工具链可通过最佳方式在两个内核间编译 Arduino 草图,以完成要求最苛刻的任务。Arduino 101 开发板带有 14 个数字输入/输出针脚(其中 4 个可以用作 PWM 输出)、6 个模拟输入、1 个用于串行通信和草图上传的 USB 连接器、1 个电源插座、1 个具有 SPI 信号和 I2C 专用针脚的 ICSP 接头。该开发板运行电压和 I/O 是 3.3V,但是所有针脚都可防护 5V 过电压。