SIK Experiment Guide for the Arduino 101/Genuino 101 Board (Spanish)

This Tutorial is Retired!

This tutorial covers concepts or technologies that are no longer current. It's still here for you to read and enjoy, but may not be as useful as our newest tutorials.

Pages
Contributors: D___Run___
Favorited Favorite 0

Introducción: Arduino/Genuino SparkFun Inventor's Kit

Esta guía de experimentos del SparkFun Inventor's Kit es su mapa para comenzar a navegar por el mundo de los componentes electrónicos integrados en la placa Arduino 101® o Genuino 101® basada en Intel® Curie. Esta guía contiene toda la información que necesita para explorar los 21 circuitos del SparkFun Inventor's Kit para la placa Arduino 101. Esta guía se basa en la siguiente filosofía: todo el mundo puede (y debe) probar componentes electrónicos de vanguardia.

Cuando haya terminado con esta guía, tendrá los conocimientos para crear sus propios proyectos y experimentos, desde construir robots y controladores de juegos para el IoT (Internet de las cosas) hasta el registro de datos; el mundo se rendirá a sus pies. Dicho esto, comencemos.

Nota: en este tutorial utilizaremos la placa Arduino 101. De manera alternativa, la placa Genuino 101, el SparkFun Inventor's Kit para Genuino 101 y el software IDE de Genuino podrían utilizarse con cualquier experimento de esta guía.

Materiales incluidos

Aquí están todos los elementos del SparkFun Inventor's Kit para la placa Arduino 101/Genuino 101 (SIK 101):

  • Arduino 101/Genuino 101: la placa Arduino 101 o Genuino 101.
  • Soporte para la placa de pruebas y Arduino: un buen soporte para la placa Arduino 101/Genuino 101 y la placa de pruebas.
  • Placa de pruebas: excelente para hacer circuitos y conexiones fuera de la placa Arduino.
  • Maletín de transporte: lleve el kit a cualquier sitio con facilidad.
  • Minidestornillador SparkFun: para ayudarle a atornillar la placa RedBoard en el soporte.
  • Pantalla LCD de 3,3 V, 16x2, en blanco y negro (con cabezales): es una pantalla básica de 16 caracteres en 2 líneas con un fondo negro y caracteres blancos; funciona a 3,3 V.
  • Registro de desplazamiento 74HC595: IC de registro de desplazamiento simple. Registre datos y almacénelos para liberar pines de E/S en la placa RedBoard.
  • Transistores NPN: este pequeño transistor se puede usar para gestionar grandes cargas o para amplificar o conmutar aplicaciones.
  • Conjunto de motorreductores para aficionados: un conjunto de motores para aficionados con cajas de engranajes configuradas a 120 rpm.
  • Pequeño servo: es un servo de alta calidad, barato y sencillo para todas sus necesidades mecatrónicas.
  • Interruptor SPDT: es un interruptor monopolar de dos posiciones (SPDT) que se adapta perfectamente a una placa de pruebas.
  • Sensor de temperatura TMP36: es un sensor para detectar cambios de temperatura.
  • ** Cable USB A a B**: este cable de 6 pulgadas le proporciona un conector USB-A en el extremo del host y un conector B estándar en el extremo del dispositivo.
  • Cables puentes macho-macho: son cables de alta calidad que le permiten conectar cabezales hembras de la placa Arduino en componentes y la placa de pruebas.
  • Fotocélula: un sensor para detectar la luz ambiental. Perfecto para detectar si se abre un cajón o cuando se vaya haciendo de noche.
  • LED tricolor: gusta a todo el mundo.
  • LED rojo, azul, amarillo y verde: diodos emisores de luz que funcionan perfectamente como indicadores.
  • Botones táctiles rojo, azul, amarillo y verde: experimente con botones de diferentes colores.
  • Potenciómetro de ajuste 10K: también se le conoce como resistencia variable; se trata de un dispositivo que se suele utilizar para controlar el volumen y el contraste; además, ofrece un medio de control excepcional para el usuario.
  • Zumbador piezoeléctrico: úselo para reproducir canciones y generar sonidos.
  • Resistencias de 100 ohmios: excelentes resistencias limitadoras de corriente para LED a 3,3 V y potentes resistencias pull-up.
  • Resistencias de 10.000 ohmios: excelentes limitadores de corriente, y resistencias pull-up y pull-down.
  • Controlador del motor SparkFun: esta excelente placa de pequeñas dimensiones es perfecta para controlar la velocidad y la dirección de hasta dos motores independientes.
  • Placa detectora de sonido SparkFun: una placa breakout con micrófono que tiene tres salidas: Audio sin procesar, Envelope y GATE. Esta placa es ideal para proyectos simples basados en sonido.

Lista de experimentos

En la siguiente lista puede ver los experimentos que realizará con esta guía de experimentos de SIK 101. De manera alternativa, puede navegar usando los botones a la derecha.

  • Experimento 1: Hacer parpadear un LED
  • Experimento 2: Leer un potenciómetro
  • Experimento 3: Controlar un LED RGB
  • Experimento 4: Controlar varios LED
  • Experimento 5: Leer un pulsador
  • Experimento 6: Leer un interruptor SPDT
  • Experimento 7: Leer un fotorresistor
  • Experimento 8: Mezclar colores con el RGB
  • Experimento 9: Leer un sensor de temperatura
  • Experimento 10: Controlar un servomotor
  • Experimento 11: Usar un transistor
  • Experimento 12: Usar el controlador del motor
  • Experimento 13: Controlador del motor con entradas
  • Experimento 14: Usar un zumbador piezoeléctrico
  • Experimento 15: Usar la placa de detector de sonido
  • Experimento 16: Usar un registro de desplazamientos
  • Experimento 17: Usar una pantalla LCD
  • Experimento 18: Leer el acelerómetro integrado
  • Experimento 19: Detección de pulsaciones
  • Experimento 20: Usar el reloj de tiempo real integrado
  • Experimento 21: Usar Bluetooth de baja energía integrado

Lectura sugerida

Antes de continuar con esta guía, le recomendamos que se familiarice con los conceptos en los siguientes tutoriales:

  • Tensión, corriente, resistencia y la ley de Ohm: los conceptos más básicos de electrónica e ingeniería eléctrica. Familiarícese bien con estos conceptos, ya que se utilizarán en toda su aventura electrónica.
  • ¿Qué es un circuito? En esta guía, desarrollaremos diversos circuitos. Saber lo que esto significa es fundamental para entender el Inventor's Kit.
  • Cómo utilizar una placa de pruebas: ¿es la primera vez que utiliza una placa de pruebas? Si es así, eche un vistazo a este tutorial. Le ayudará a entender por qué la placa de pruebas es fantástica para elaborar prototipos y le enseñará a usar una.

Código abierto

En SparkFun, nuestros ingenieros y formadores han ido mejorando este kit y ofreciendo nuevos experimentos durante un largo tiempo. Nos gustaría reconocer el esfuerzo de Oomlout, ya que juntos comenzamos a desarrollar el material del kit de Arduino hace muchos años. Tanto las versiones de SparkFun como las de Oomlout están protegidas con la licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

Para ver una copia de esta licencia, visite este enlace o escriba a: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, EE. UU.