SIK Experiment Guide for the Arduino 101/Genuino 101 Board (Spanish)

This Tutorial is Retired!

This tutorial covers concepts or technologies that are no longer current. It's still here for you to read and enjoy, but may not be as useful as our newest tutorials.

≡ Pages
Contributors: D___Run___

¿Qué es el 101?

texto alternativo

La placa Arduino 101 es una placa de desarrollo y aprendizaje que ofrece el rendimiento y el bajo consumo de energía del módulo Intel Curie con la simplicidad de Arduino a un precio competitivo. Esta placa de desarrollo mantiene el sólido diseño y la lista de periféricos de UNO e incorpora, además, capacidades Bluetooth de baja energía integradas en la placa y un giroscopio y un acelerómetro de 6 ejes denominados "unidad de medición inercial (IMU)" para ayudarle a ampliar su creatividad en el mundo conectado.

El módulo Intel Curie contiene dos pequeños núcleos, un núcleo x86 (Quark) y un núcleo de 32 bits de arquitectura ARC, los dos con una frecuencia de 32 MHz. La cadena de herramientas de Intel compila los bocetos de Arduino de manera óptima en ambos núcleos para realizar las tareas más exigentes. La placa Arduino 101 incorpora 14 pines de entrada/salida digitales (cuatro de los cuales se pueden utilizar como salidas PWM), seis entradas analógicas, un conector USB para la comunicación serie y la carga de bocetos, una toma de corriente, un cabezal ICSP con señales SPI y pines específicos I2C. La tensión de funcionamiento de la placa y la E/S es de 3,3 V, pero todos los pines están protegidos frente a una sobretensión de 5 voltios.