SIK Experiment Guide for the Arduino 101/Genuino 101 Board (French)
This Tutorial is Retired!
This tutorial covers concepts or technologies that are no longer current. It's still here for you to read and enjoy, but may not be as useful as our newest tutorials.
Introduction : SparkFun Inventor's Kit pour Arduino/Genuino
Le guide d'expériences du SparkFun Inventor's Kit vous permet de débuter dans la conception de produits électroniques embarqués à l'aide de la carte Arduino 101® ou Genuino 101® basée sur le module Intel® Curie. Il contient toutes les informations dont vous aurez besoin pour explorer les 21 circuits du SparkFun Inventor's Kit pour Arduino 101. Ce guide a pour but de permettre (et d'inciter) à chacun de s'amuser avec des composants électroniques de pointe.
Quand vous aurez terminé ce guide, vous disposerez des connaissances pour vous lancer dans vos propres projets et expériences, de la construction de robots et contrôleurs de jeu à l'Internet des objets en passant par la collecte de données. Le monde vous appartiendra. À présent, assez parlé, commençons à inventer !
Contenu du kit

Le SparkFun Inventor's Kit pour Arduino 101/Genuino 101 (SIK 101) inclut :
- Arduino 101/Genuino 101 -- La carte Arduino 101 ou Genuino 101.
- Support pour Arduino et Breadboard -- Un support pratique pour votre carte Arduino 101 / Genuino 101 et votre plaque breadboard.
- Plaque Breadboard -- Excellente pour fabriquer des circuits et connexions sans la carte Arduino.
- Coffret de transport -- Faites suivre votre kit partout.
- Mini tournevis SparkFun -- Pour vous aider à visser la platine Redboard sur le support.
- Afficheur LCD 3,3 V 16x2 caractères blancs sur fond noir (avec embases) -- Écran 2 lignes 16 caractères de base avec fond noir élégant et caractères blancs, tension de fonctionnement 3,3 V.
- Registre à décalage 74HC595 -- Circuit intégré simple. Mémorisez des données puis verrouillez-le pour libérer des broches d'E/S sur la platine Redboard.
- Transistors NPN -- Petit transistor pouvant être utilisé pour piloter des charges importantes, amplifier ou changer des applications.
- Ensemble de moteurs CC -- Moteurs fonctionnant à 120 tours/minute.
- Petit servomoteur -- Servomoteur simple, économique, de grande qualité pour tous vos besoins mécatroniques.
- Interrupteur unipolaire bidirectionnel -- Idéal pour une plaque Breadboard.
- Capteur de température TMP36 -- Capteur permettant de détecter les changements de température.
- ** Câble USB de type AB** -- Ce câble de 1,8 m fournit un connecteur USB-A à l'extrémité de l'hôte et un connecteur B standard à l'extrémité de l'appareil.
- Cavaliers mâle/mâle -- Pour connecter les embases femelles de la carte Arduino aux composants et à la plaque Breadboard.
- Cellule photoélectrique -- Capteur permettant de détecter la lumière ambiante. Parfait pour savoir si un tiroir est ouvert ou si la nuit s'approche.
- LED tricolore -- Parce que tout le monde aime ce qui brille.
- LED rouges, bleues, jaunes et vertes -- Les diodes électroluminescentes représentent d'excellents voyants généraux.
- Boutons tactiles rouges, bleus, jaunes et verts -- Donnez libre cours à votre imagination avec ces boutons de couleurs différentes.
- Potentiomètre 10 kohms -- Cet appareil également appelé résistance variable sert à contrôler le volume, le contraste et les données de l'utilisateur.
- Avertisseur piézoélectrique -- Permet de créer des sons et de lire de la musique.
- Résistances 100 ohms -- Résistances de limitation du courant pour les LED à 3,3 V et résistances de rappel à la source.
- Résistances 10 kohms -- Excellentes résistances de rappel à la source, à la masse et de limitation du courant.
- Contrôleur de moteur SparkFun -- Carte compacte parfaite pour contrôler la vitesse et la direction de jusqu'à deux moteurs.
- Détecteur de son SparkFun -- Module microphone avec trois sorties : son brut, enveloppe et GATE. Cette carte est parfaite pour les projets sonores simples.
Liste des expériences
Voici la liste des expériences que vous pouvez réaliser avec ce guide SIK 101:
- Expérience 1 : Faire clignoter une LED
- Expérience 2 : Lire un potentiomètre
- Expérience 3 : Piloter une LED RVB
- Expérience 4 : Piloter plusieurs LED
- Expérience 5 : Lire la pression d'un bouton
- Expérience 6 : Lire un interrupteur unipolaire bidirectionnel
- Expérience 7 : Lire une photorésistance
- Expérience 8 : Mélanger des couleurs avec RVB
- Expérience 9 : Lire un capteur de température
- Expérience 10 : Piloter un servomoteur
- Expérience 11 : Utiliser un transistor
- Expérience 12 : Utiliser le contrôleur de moteur
- Expérience 13 : Contrôleur de moteur avec entrées
- Expérience 14 : Utiliser un avertisseur piézoélectrique
- Expérience 15 : Utiliser le détecteur de son
- Expérience 16 : Utiliser un registre à décalage
- Expérience 17 : Utiliser un écran LCD
- Expérience 18 : Lire l'accéléromètre embarqué
- Expérience 19 : Détection de frappe
- Expérience 20 : Utiliser l'horloge en temps réel (RTC) embarquée
- Expérience 21 : Utiliser la capacité Bluetooth Low Energy (BLE) embarquée
Lectures suggérées
Avant de poursuivre ce guide, nous vous recommandons de vous familiariser avec les concepts des tutoriels suivants :
- Tension, courant, résistance et loi d'Ohm - Concepts de base en électronique et électricité. Il vous faut bien connaître ces concepts, car ils vous serviront tout au long de votre aventure électronique.
- Qu'est-ce qu'un circuit ? - Dans ce guide, nous construisons divers circuits essentiels pour comprendre le kit SIK.
- Comment utiliser une plaque Breadboard -- C'est la première fois que vous travaillez avec une plaque Breadboard ? Alors consultez ce tutoriel pour comprendre pourquoi la plaque Breadboard est parfaite pour le prototypage et comment en utiliser une.
Open Source !
Chez SparkFun, nos ingénieurs et formateurs améliorent ce kit et ajoutent de nouvelles expériences depuis longtemps. Nous souhaitons remercier Oomlout, fournisseur avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Les versions Oomlout et SparkFun font l'objet de la licence Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported License.
Vous pouvez consulter une copie de cette licence en cliquant sur ce lien ou en écrivant à : Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, États-Unis.